结果:找到"物联网 人工智能 ",相关内容1000条
- 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
- 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU,智能断路器,物联网,工业控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
- 7寸串口屏在油烟机上的应用
- 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
- 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
- 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
- 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
- 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 智能硬件 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
- 打造免开发智能太阳能灯|支持APP语音控制&低功耗抗干扰
- 智能太阳能适用于家用领域的氛围照明,使用基数大,出货前景较好。通过涂鸦智能化模式的智能灯更具市场竞争力,同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。点击链接了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:https://auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=7f6fdc6cc59a17565e84fdfa56f46455核心功能倒计时开关|亮度调节|冷暖调节|色彩调节|电量显示,节能模式、适用协议:蓝牙mesh(Sig)1600万色彩调节,氛围营造大师可变幻...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 方案 免开发方案 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-09 11:13:00
- 直播领开发板:万物智联时代:传感企业如何抓住智能化新趋势&新商机?
- 传感器作为万物智联时代的基础,它是获取海量数据和信息传递的入口,我们生活的方方面面,均离不开传感器的应用。比如在今年疫情期间,居家隔离成为阻断疫情最重要的举措,为了防范人员随意进出,一些社区为居家隔离人员安装“智能门磁”,不但能实现24小时实时监测开关门状态,还能在发生异常情况下,第一时间通过手机App发出告警信息通知社区管理人员,大大提升了疫情期间社区管理的工作效率。再比如像PIR人体移动传感器,可自动探测人体移动,当主人离家之时,若家中有异常,将推送提醒通知到用户手机里。还可配合照明设备使用,在夜起时,灯光跟随脚步亮起,让用户不再摸黑。温湿度传感器,能够自动感知室内温度和湿度,并可联动家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 智能 物联网 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-07 14:12:00
- 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
- 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 智能插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
返回